This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100不能与 bqStudio 配合使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671958/bq78z100-bq78z100-doesn-t-work-with-bqstudio

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

可能涉及的对象:

我们使用 bqStudio 对 bq78z100 IC 进行编程。 bqStudio 版本1.3.54.1、bq78z100版本为04。 TI 网站上的 SREC 文件是05。 我们有两个问题:

bqStudio 无法识别电量监测计 IC。 在哪里可以找到使其正常工作的最新 bqz 文件?

我们的 bq78z100 IC 是版本04、那么我们可以在该芯片上使用05 SREC 文件吗? 如果没有、我们可以在哪里找到04版本 SREC?

以下是一些可供您参考的剪切照片:

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您应该可以在此处的链接中找到适用于 v0.05的 bqz 和 FW。  请解压缩 zip 文件并运行安装程序。 这将为您提供 srec 和 bqz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好电池:

    感谢您的回答! 它确实包含05版本的 bqz 文件、这解决了我们一半的问题。 我的另一个问题是、当我们使用04版芯片时、我们能否直接使用05版软件/开发工具?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请给我一天时间来检查 DataFlash 是否有任何更改。 如果没有、则可以使用旧文件。