This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854:结温数据表差异

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700435/uc2854-junction-temp-datasheet-discrepancy

器件型号:UC2854

您好、E2E、

我正在寻求某种程度的澄清。  在较旧的数据表(2008)中、发现绝对最大结温为150°C。  在最新的数据表中、150C 是最高存储温度、建议工作温度为85C、但没有最大工作温度。

 

最大结温是150C 还是85C?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    很抱歉、这里的混淆不清。 为了便于理解和提高准确性、TI 不断改进数据表。 一些较旧的数据表信息很少、您可以看到较新格式的数据表包含全面的数据部分、其中包含有关应用和布局建议的附加标准部分。
    因此、我建议您使用 SLUS336A (2016年12月修订)来获取 UC2854上的数据。
    此器件的最高结温为150C、但您不应在远低于此温度的情况下运行、因为我们对电气特性进行了测试、并在-40C 至+85C 的温度范围内额定运行

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我相信 John 添加了一个与他的观点相矛盾的意外词。
    我相信他的意思是:"...您应该____在这个温度以下运行..."

    对于该器件、无法保证在结温大于85C 时提供规格表参数。

    此致、
    Ulrich