This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:针对7.2V/7.5W 输出修改 EVM

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697350/ucc28910-modify-evm-for-7-2v-7-5w-output

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件:UCC28911

大家好、团队、  

我们正在使用 UCC28910 和 UCC28911 EVM。

您能否提供一些有关如何修改这两个 EVM 以支持7.2V/7.5W 输出的指导?

谢谢、

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    感谢您关注 UCC28910/1、我将指导您使用两款产品的网页上提供的 Excel 计算器工具。 此工具将帮助您修改电路板组件、使其符合您的新规格。 我已将链接连接到两个计算器。
    注意:EVM 电路板组件的计算是使用这些计算器完成的。

    www.ti.com/.../sluc503
    www.ti.com/.../sluc624

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、

    感谢您的回复。
    我们修改了 EVM 的电阻器、将输出从5V 更改为7V。

    UCC28910工作正常、但 UCC28911在7V 输出电压下出现可闻噪声、您是否有解决此问题的建议? 谢谢。

    此致、
    莫利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly、

    通常、可闻噪声是由于变压器在未正确粘结或清漆的情况下振动、或者可能是由于环路稳定性或噪声引起的抖动。 您能否更具体地了解系统中的噪声、例如:您在什么负载/线路条件下听到噪声? 控制器的频率是多少? 在这种情况下、输出开关节点看起来是怎样的?

    为了进行快速检查、我建议减小 Cout 电容器、这将增加 Fsw、并希望将您从可闻频率区域中推出。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的建议。 请让我详细介绍一下这个问题。

    他们将 UCC28911EVM 输出从5V 更改为7V 并对其进行了测试。 下面是它们的测试结果。

    • 具有来自变压器的可闻噪声:

    输入电压:110V、输出:7V/60~70mA。 (如果它们将输出电容器从1200uF 增加到2200uF、那将没有帮助)

    • 无可闻噪声:

    输入电压:110V、输出电流小于40mA 或大于90mA。

    2.输入电压:220V,所有电流均无可闻噪声。

    这里是负载时连接100欧姆的测量波形、这意味着输出电流= 70mA。 (有可闻噪声)。

    图1. 漏极至 GND

    放大

    您能否告诉我们如何解决输入电压:110V、输出:7V/70mA 时的可闻噪声问题? 谢谢你。

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您能帮助回答上一帖子中的问题吗? 谢谢你。

    此致、
    Polly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    对迟交的答复表示歉意。
    由于控制器在数据包中切换、因此似乎出现了错误行为、如果在这段时间内 VDD 不够高、我建议检查 VDD。

    此致、
    区域