This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61222:计算最大输出电流

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672074/webench-tools-tps61222-calculation-for-maximum-output-current

器件型号:TPS61222

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

它与数据表项目有关。
在过载部分、"内部开关电流限制阈值"是否指"ISW"?
ISW 是平均值而不是峰值?
"ISW"的最小值(200mA)和典型值(400mA)之间存在相当大的差异。
例如、在图 4、当"Vin = 2.4V、Vo = 5V"时、IO 电流可超过100mA。
也许这时 ISW 认为它是400mA。
IL、max =(Vout * Iout)/(0.8 * Vin)+ 0.1 =(5 * 0.1)/(0.8 * 2.4)+ 0.1 = 0.360416667 A
如果您在 WEBENCH 上输入"Vin = 2.4V、Vo = 5V、IO = 0.1A"、则会回答"The current limit of the parts has exceeded"。
也许这时 ISW 认为它是200mA。
正确答案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是电感器的峰值电流。 图4在 EVM 中进行了测试、典型值为400mA。 因此它可以输出100mA。
    但是、您应该像 webench 那样使用200mA 来计算最大输出电流。