This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:最大 VDD 电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681549/tps548b22-maximum-vdd-current

器件型号:TPS548B22

您好!

在所有运行条件下、流入 VDD 引脚的最大电流是多少?   我知道 VDD 为 BP LDO 供电;BP LDO 的输出可用于外部电路。   我最关心的是 IC 本身的电流消耗。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我明天会看一下、但我怀疑我们有数据。  仅静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一些信息。 最大 VDD 电流约为10mA。