This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24157:I2C 锁存问题

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24157, BQ24158, BQ24150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671186/bq24157-i2c-latch-issue

器件型号:BQ24157
主题中讨论的其他器件: BQ24158BQ24150A

您好、先生、

我们的客户端在低温(-20C~0C)充电期间遇到 I2C 锁存问题(SDA 保持低电平)、需要 POR (移除 BAT)来恢复它。

我是否可以知道 bq24157在什么情况下会锁存 I2C?

BTW、bq24157没有看门狗功能、看门狗是否可以避免这种问题?(如更改为 bq24158)

看门狗复位是否包括 I2C 硬件?

谢谢

此致、

Ken  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我们没有发现 I2C 锁存问题。  这是否发生在多个装置上?  这是在 EVM 还是客户电路板上?  如果在取出电池之前提高温度、IC 是否恢复?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户端响应它保持锁定、但删除 BAT 除外。(POR)

    他们使用的 bq24150A 最初 没有这个锁存问题、而改为 bq24157、然后满足 I2C 问题。

    您可以帮助查看他们的原理图吗?

    我 还附上 了测试日志数据供您 参考、请参阅47229列、其中包含 AO 至 BA 行。

    此外、我是否可以知道 bq24157和 bq24158之间有何不同?

    谢谢

    此致、

    Ken   

    e2e.ti.com/.../RPC.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    原理图看起来正常。 我无法打开.ods 日志文件。 您能否以其他格式重新发送或告诉我在哪里可以下载.ods 文件的读取器?

    通过比较每个数据表第4页第6节中的表格可以看出157和158之间的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的审阅、我重新附加了日志数据(.xlsx)、您可以使用 Excel 打开它。

    您能否帮助检查看门狗复位是否包括 I2C 硬件复位?

    此致、

    Ken  

    e2e.ti.com/.../117163200005.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自我的数字设计人员:

    看门狗复位不会复位 I2C 引擎。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。