This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700632/lmr14030-lmr14030

器件型号:LMR14030

尊敬的先生:

LMR14030的 EN 引脚在上拉电源中具有泄漏电压。

它将从1.8V 降至1V。 即使是0.7V、EN 引脚有时也会通过内部电流源拉高、

LMR14030是否具有重试或重新启动功能?

EN 引脚内部电流源的工作原理是什么?

3、EN 设置 UVLO 是将 HI 拉至 Vin、如果将 HI 拉至其他电压会怎么样?

例如:VIN=14V、EN 引脚将高电平拉至 3.3V。

启用重新上升                                      

  使能下降

 谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    您还可以上传 EN 引脚外部电路的更多详细信息吗?

    如果 EN 或 VIN 引脚低于 UVLO、则 LMR14030不具有重试功能、EN 引脚在 VIN > 3.7V UVLO 后保持输出1uA 或4.6uA (EN > 1.2V UNLO 电平)电流。 EN 引脚可被拉高至任何<=VIN 的电平。