This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:使能和输入电压的时序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678445/lmz21700-timing-of-enable-and-vin

器件型号:LMZ21700

我们有一个使用 LMZ21700来降低输入电压的设计。

我们观察 到、如果我们对 EN 施加+5V 电压、然后几秒钟后对 Vin 施加+5V 电压、则器件会发生故障、无法恢复。

仅当 Vin 和 EN 同时施加+5V 电压时、或一旦 Vin 上加+5V 电压、EN 施加+5V 电压时、此电路才起作用。

这是该部件的预期行为吗? 我看不到数据表中提到的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提交了我的原始问题之后,我意识到这一切都在绝对最大额定值中进行了详细说明。 EN 不能超过 VIN 0.3V。 不过,我还是很惊讶,在电源能够像这样炸薯条之前,出现了逻辑信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    在 VIN 能够将偏置 ESD 结构从 EN 转发到 VIN 之前使 EN 上电。 这就是 EN 必须在 VIN 之后出现的原因。

    谢谢、
    Denislav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 但是、我无法告诉您、在启动电源轨之前、我已向多少个应用了逻辑信号的器件没有出现任何问题。

    我理解它记录在数据表中、但这似乎是其他器件中不存在的限制。