This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:是否可以控制 LMG5200的死区时间?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700563/lmg5200-is-it-possible-to-control-the-dead-time-of-lmg5200

器件型号:LMG5200

您好!

我将使用 LMG5200驱动 TX 电路进行无线电源传输。

能否控制 LMG5200的死区时间?

(我想增加死区时间。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sang Han、

    LMG5200具有两个输入:HI 和 LI。 这意味着您将独立控制高侧和低侧 FET 的 PWM。 因此、您可以自行控制死区时间。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

    连星福