This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65919-Q1:双相配置的 PCB 设计指南

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682363/tps65919-q1-pcb-design-guide-for-dual-phase-configuration

器件型号:TPS65919-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65917-Q1

是否有适用于双相输出配置的 PCB 布局设计指南? 发布的大多数设计指南仅侧重于单相。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E! 单相配置的布局设计指南也适用于双相配置。 唯一的区别是 SMPS1和 SMPS2将在其电感器之后连接在一起。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我是否可以将双相布局设计用作指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的评估模块用户指南位于 :www.ti.com/.../sliu020

    它的布局可让您了解双相。 此原理图中未填充双相连接、但让您了解在何处放置和布置组件。 布局的唯一变化是 SMPS1电感器和 SMPS2电感器将连接到输出侧。 此外、SMPS2_fdbk 引脚将接地。

    数据表具有良好的布局技巧: www.ti.com/.../tps65917-q1

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法访问链接。
    www.ti.com/.../sliu020
    www.ti.com/.../tps65917-q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试再次单击它们吗? 他们只是为我工作。 如果它们仍然不起作用、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不起作用、我收到以下消息:

    "无法打开 PDF
    使此 PDF 无法打开。
    返回到最后一页"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在可以使用 Chrome 打开它们、而不是使用 IE 打开它们。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、很高兴它能起作用!