This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:建议运行条件:VIN

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699760/tps56c215-recommended-operating-conditions-vin

器件型号:TPS56C215

大家好、团队、

我的客户询问了数据表上的建议运行条件变化。
他说、最小输入电压看起来从4.5V 更改为3.8V。
我发现数据表最近于2018年3月进行了修订、但在修订历史记录中找不到此更改。
我知道这种变化是一种规范放宽、对用户来说没有重大顾虑、但我想知道规范更新的背景原因和方式。

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将研究这个问题、并在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果存在外部5V 偏置、TPS56C215可支持3.8V 输入;如果没有外部5V 偏置、 Vin_min 会保持4.5V。 我们将其添加以涵盖更多应用。

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vincent、
    我明白了。 我希望数据表中对其进行了说明、以避免理解错误。

    此致、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    实际上、我们在两个位置描述了该功能。 在第1页特性中、"4.5V 启动时无外部5V 偏置";在第7页 EC 表中、添加了具有外部4.7V 偏置的 VIN UVLO。

    张文森