This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:滤波器和输出电容器问题

Guru**** 2446880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671937/tps7a92-filter-and-output-capacitor-question

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件:TPS7A91

大家好、团队、

下面我有几个问题。 请提供建议。

1) 1)     NR/SS 引脚上的噪声抑制滤波器看起来是为内部0.8Vref 使用内部280kohm 构成一阶 LPF、这种理解是否正确? 如果是、建议最大值的1uF 最有效?

2) 2)     它是否能够将输出电容器从22uF 降低到10uF (例如)? 在实际用例中、最大 Iout 应小于1A 和0.7A (rms)。

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    是的、280k 电阻和电容构成一个低通滤波器。 数据表显示、该电容器可增加至10µ μ F、但在降低噪声方面没有什么好处。 1µ、Δ I 应该是正确的。

    与所有 LDO 一样、需要输出电容器来实现稳定性。 因此、减小输出电容是不明智的。 如果数据表建议最小输出电容为22µ μ F、那么我不会使用较小的电容。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    您可以校正280k 电阻器和 NR 电容器构成一个用于0.8V 基准的一阶低通滤波器。

    遗憾的是、对于该 LDO、数据表中列出的输出电容器和输入电容器无法减小、这些是使用该 LDO 实现稳定性所需的最小值。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您的回复、我理解了1)但请允许我再问2)。
    我猜到输出电容器的建议值将被考虑以保持更好的输出纹波或瞬态负载调节、因为我还发现1A 器件的 TPS7A91建议10uF。
    这是稳定性决定建议的主要原因吗? TPS7A92和 TPS7A91是否具有不同的反馈环路响应结构?

    谢谢、
    新亚·索本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    为了确保 LDO 的稳定性、需要使用输出电容器。 TPS7A92和 TPS7A91在最大稳压输出电流方面有所不同。 因此、它们在内部电路中有所不同、但很自然、它们可能需要不同的输出电容器来实现稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您深入了解我的问题。
    我猜 TPS7A91和92的结构几乎相似、但我很清楚、现在它们在内部是完全不同的。

    此致、
    新亚·索本