This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:此 IC 是否适合我的应用?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, PMP9772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699618/tps61021a-is-this-ic-suitable-for-my-application

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: PMP9772

尊敬的先生:

我有设计咨询:

VIN=1V ~ 3V

Vout=3.8V

Iout_peak=2.3A (峰值电流持续时间约 为580us)

Iout_average = 200mA

我在您的网站上查找、发现 TPS61021A 看起来适合我的应用。但我不确定。

那么、您能帮我提供一些建议吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIN=1V 过低。 如果 Vin 高于2V、则它可以支持这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    TI 是否为我的设计提供了解决方案?
    或者、我可以在 TPS61021A 的输出引脚上使用大电容器来解决这个问题吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V 的输入过低、甚至很大也无法帮助。 如果必须使用1V 输入、 则可以参考 TI 参考设计 PMP9772

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:

    感谢您的回复。

    但是、如果我将射频 PA 电流减小到1.8A、TPS61021是否正常?

    如何计算峰值电流与输入电压的关系? 您能向我展示一下该公式吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的最小输入电压为1V,则最大输出电流小于1A。  因此仍然不适合。

    ISW_DAY=Po*(1-∆IL)/(eff.*Vin)