This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:未禁用完全访问

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672123/bq34z100-g1-bq34z100-g1-full-acces-is-not-disable

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我有一个 BQ34Z100-G1、当我想使用"完全访问"取消密封按钮进入完全访问时、我没有"FAS"错误。 我没有更改默认配置安全性。

是否存在一个恢复完全访问的过程? 我不想更改组件。

此致。

M.Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Micou:

    这是因为 FAS 代码与 DataFlash 不匹配,或者如果您将同一 FAS 代码与 unseal 代码一起使用,就会发生这种情况。

    如果您根本没有更改 FAS 命令、

    请尝试一下

    1.重新启动电源

    2.在左侧面板的仪表板中取消激活自动恢复功能

    3.重新启动 bqStudio

    如果没有任何工作、则无法进入完全访问模式。