This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:Vout=0.9V 条件下的基准测试报告

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353EVM-744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681762/tps53353-bench-test-report-for-vout-0-9v-condition

器件型号:TPS53353

您好!

我希望基于 TPS53353EVM-744此设计将输出更改为0.9V、并为客户再次检查效率性能。

当 Vout=0.9V /满载= 20A 时、我们是否已经完成测试结果?  

参考、我们知道 eff 可以在63%到87.5%之间。 (设置 Vin=12V)

但是、我们是否有0.1A 或0.5A 电流范围的结果? 客户可以很清楚地查看任何特定负载的效率性能   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的基准电压

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4861726_5F00_193_5F00_991881768.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、

    我们确实具有1V 工作电压的效率数据。 0.9V 电压下的变化不大。但是、还有其他运行条件、例如 FSW 和跳过 MODE/FCCM、这些条件会极大地影响效率、尤其是在0.1至0.5A 的较低电流下。如果您可以使用1V 数据、 我相信我们拥有数据表效率曲线的原始数据、您可以在看到适合突出显示不同电流范围时绘制这些数据曲线。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tucker:

    再次感谢、您能帮助我们分享1V 工作电压的数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay、

    请查找效率数据。  我提供了纯数据。  您可以根据自己的需要绘制图形。

    e2e.ti.com/.../TPS53355-1V-efficiency.xlsx