This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:面临 TPS61170-Q1的一些奇怪问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699524/tps61170-q1-facing-some-strange-issues-with-tps61170-q1

器件型号:TPS61170-Q1

尊敬的 TI 支持:

在5->12V/120mA 升压电路中、我们面临 TPS61170-Q1的奇怪问题。 不确定它是否与某些制造批次或设计相关。 请查找随附的设计5->12V/120mA、TPS61170-Q1在 Webench 上工作正常。 我们在其他一些产品中也使用过该 IC 进行12->24V 转换。 在采用5->12V 设计的新组装 PCB 中,我将4个 IC 从联机接收的批次中进行了更改,但在 SW 节点上看不到任何波形,从而导致 IC 无法正常工作。 最终、从其他产品(从12->24V 设计)中获取 IC 使5-12V 电路正常工作。

 

随附5->12V 电路的布局和原理图以及上电期间的5V 波形。

答:您是否认为存在一些与 CNTRL 引脚和 VIN 相关的可能无法启用 IC 的敏感时序问题?

b:TPS61170-Q1在正常处理过程中是否容易损坏等 我们似乎从在线资源收到了损坏的 IC。

C.最后、附加的设计是否正常?

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看我的以下回答:

    答:您是否认为存在一些与 CNTRL 引脚和 VIN 相关的可能无法启用 IC 的敏感时序问题? --> CTRL 没有时序问题。 它可以直接与 Vin 引脚连接。

    b :TPS61170-Q1 在正常处理过程中是否容易损坏等 我们似乎从在线资源收到了损坏的 IC。 -->损坏不是很敏感。   但是、当然应该小心处理它以避免 ESD 问题。  您使用了哪种在线资源?  请您给 我们拍一张"IC 顶部"的照片、我们需要检查上面的标记。

    C.最后、附加的设计是否正常? 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    Arrow Electronics 为我们提供了大量信息。 从 Arrow 收到的17件似乎最后2批不起作用。

    BTW、我们还尝试从第三方 CM (来自 Arrow 批次)焊接这些 IC、以排除我们的内部处理过程、但 TPS61170-Q1即使在外部 CM 的电路板中也无法正常工作。

    抱歉、我尝试了但无法拍摄此类小型 IC 的照片、尤其是其顶部的字母。 我们没有这种摄像机。 如果您有任何其他意见、请告知我们。

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61170-Q1的故障率非常低。 到目前为止真的不会再来了

    但通常、IC 的最大存储时间为两年。 对于某些特殊密封 IC、可以使用5年。 这就是我要检查顶部字母的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的参与。 我可以尝试使用生产日期代码吗?它对您有用吗?

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 放大镜在顶部找到生产日期代码 。 它可以帮助我们排除故障原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    请在 IC 上找到以下带有生产日期代码的标签。 这是否有用?

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、它应该位于 IC 的顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    我可以在 IC 顶部看到以下内容、

    区域行动方案
    89K
    AR4E

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将进行检查。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IC 于 10年前的2008年制造。 请停下来使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您提供这些信息。 它确实帮助了很多。 我们将停止使用它。

    顺便说一下、我们最近看到的问题是否可能是因为这种旧的 IC 而出现的。 我记得你告诉了 max 存储期为2年。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为这是因为旧的 IC。 因为您的 sch 和 PCB 正常!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的回复和对此问题的支持。 谢谢。

    此致、
    Jagdish