This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87384M:CSD87384M - SW 节点上的负电压等级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87384M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682458/csd87384m-csd87384m---negative-voltage-strass-rating-on-sw-node

器件型号:CSD87384M

尊敬的 E2E:

请帮助为 CSD87384M 提供 SW 节点上的负电压分压器额定值。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    感谢您发帖。
    需要记住的主要一点是、器件两端的总电压不应超过最大 BVds 的额定值、在本例中为30V。

    负电压应力额定值没有具体的答案、这取决于电路条件。 下冲是在 HS MOSFET 关断期间引起的。 流经寄生电感的电流会发生击穿、从而导致其上产生负电压。 该电压甚至可能高于输入电压。 该电压会增加到 HS MOSFET 的阻断电压。 总体 VDS = Vin+Vre寄 生电压。 如果此电压高于 BVdss,则顶部器件会达到雪崩击穿,电压由器件的齐纳二极管钳制。 根据雪崩的持续时间、重复运行会导致器件降级、并可能导致故障。
    还应注意的是、我们的电源块(如 CSD87384M)的寄生电感非常小、这降低了器件因下冲而发生击穿的可能性。

    此致
    Chris