This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97376Q4M:CSD97376Q4M

Guru**** 2632155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682623/csd97376q4m-csd97376q4m

器件型号:CSD97376Q4M

您好!  

我们与此 IC 合作已~5年。 我们使用全桥拓扑、其中两个 IC 驱动无线充电线圈。 在我们的新设计中、输入电压为24V (以前为19V)。 我们的 Vdd 为5V (由直流/直流24V 输入生成)。 降压转换器。 我们的 SKIP#是由5V 输入降压生成的3.3V 电压(与 Vdd 相同)。

在我们之前的设计中、一切都运行良好、但现在我们看到、有时即使我们调用频率且 skip#为高电平(3.3V)、驱动程序也不会开始工作。 我们认为这可能与我们的 skip#为3.3V 的原因相关、该电压在5V (Vdd)之后上升了我们几个人、在我们之前的设计中、5V 既是 Vdd 电压、也是 skip#电压。 我们认为这可能与您的备注相关:

我们看到、有时 Vdd 电压会在3.3V 使能上升到~2.5V、因此这可能是问题所在。  

我们的上电仅连接到两个 PWM。 我们对使能(连接到上拉)没有任何控制。  

我对此有2个问题:

1.我们已经处于 DV 阶段(已经产生了400个),我们是否可以打开驱动器? 使用 PWM 做些什么?  

2.对于备份计划,我们希望将 SKIP#连接到上,下拉电阻为50K 欧姆,并在上电后将 SKIP#设置为3.3V。 您是否看到了这方面的任何问题?

这个问题 非常紧迫、因此、如果您能尽快为我们提供帮助、我将很高兴

谢谢  

Amir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、

    谢谢发帖! 您似乎已经通过三态中的 SKIP#确定了在为器件加电方面的问题。  

    我相信您的备用解决方案将 SKIP#绑定到 UP 应该起作用、但让我与我们的专家团队联系、看看他们是否对您的第一个问题有其他建议、并确认第二个问题。  

    希望我能在星期一的最后一次反馈给大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amir、
    请参阅以下我们的应用工程师的回答。

    1.我们已经处于 DV 阶段(已经产生了400个),我们是否可以打开驱动器? 使用 PWM 做些什么?

    在驱动器进入低功耗模式后、摆脱该模式的方法是在特定时间将 SKIP#拉至低电平(>~50us)、然后拉至高电平。

    2.对于备份计划,我们希望将 SKIP#连接到上,下拉电阻为50K 欧姆,并在上电后将 SKIP#设置为3.3V。 您是否看到了这方面的任何问题?

    请确保 SKIP#从低电平变为3.3V 的转换速率足够快、这样 SKIP#在三态窗口中的时间不会超过三态激活时间。

    希望这能解答您的所有问题、但如果还有其他问题、请随意重新打开此主题并告知我。