This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:Vbatt 预充电行为(&L);1V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682292/bq24079-precharge-behavior-with-vbatt-1v

器件型号:BQ24079

电池电压低于1V 时、BQ24079预充电电流的预期行为是什么? 我看到的是14个器件中的两种情况。 充电电流设置 为100mA。  大约一半的时间内、在大约 Vbatt = 750mv 时、预充电电流降至0。 在另一半中、它在  Vbatt =2.4V 和 Vbatt = 750mV 之间从10mA 上升到55mA、然后在 Vbatt = 750mV 和 Vbatt = 200mV 之间变为0、然后在 Vbatt = 200mV 和 Vbatt = 0V 之间跳到60mA。 请参见下面的。 以下哪种情况是正常的? 数据表提供了无预充电/Vbatt 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    附件有问题,您是否可以再次开机自检?

    如果电池电压低于1.8V、则电流限制为7.5mA、可进行短路检测。
    在1.8V 至3.0V 之间、电流被限制为预充电、这是 ISET 设定的快速充电电流的10%。
    在 ISET 设定的快速充电速率下、电流高于3.0V。
    当电池电压达到4.2V 时、电流将开始减小、逐渐减小。

    此外、检查 EN1和 EN2的设置、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有的一个装配体展示了这种行为。 其他七个示例显示接近限流短路检测值、低至约750mV 的电池电压、然后没有低于该电压的电流。 六显示附加的行为。 13是否损坏?

    VBATT 预充电
    0 61.5
    0.1. 61.6.
    0.2. 61.14.
    0.3. 0
    0.4. 0
    0.5. 0
    0.6. 0
    0.7. 0
    0.8. 0
    0.9. 58.4.
    1 56.4.
    1.2. 51.7.
    1.4. 45.9.
    1.6. 38.8.
    1.8 32.2.
    2. 23.2.
    2.2. 14.2.
    2.4 10.
    2.6. 10.
    2.8.

    10.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在实验室中检查了 EVM 板、并将其设置为100mA 快速充电电流。

    高于3.0V 的电池电压充电电流为100mA
    --ISET 引脚上的电压为2.225V
    低于3.0V 的电池电压充电电流为10mA
    --ISET 引脚上的电压236mv
    低于1.8V 的电池电压充电电流为7.5mA
    --ISET 引脚上的电压6.8mv

    转换点非常精确、3.0V 和1.8V。