请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 电池电压低于1V 时、BQ24079预充电电流的预期行为是什么? 我看到的是14个器件中的两种情况。 充电电流设置 为100mA。 大约一半的时间内、在大约 Vbatt = 750mv 时、预充电电流降至0。 在另一半中、它在 Vbatt =2.4V 和 Vbatt = 750mV 之间从10mA 上升到55mA、然后在 Vbatt = 750mV 和 Vbatt = 200mV 之间变为0、然后在 Vbatt = 200mV 和 Vbatt = 0V 之间跳到60mA。 请参见下面的。 以下哪种情况是正常的? 数据表提供了无预充电/Vbatt 信息。