This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040:EMC 问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672273/ref5040-emc-issues

器件型号:REF5040
主题中讨论的其他器件: REF3140

此客户未通过 EMC 测试、并确定 REF5040为问题原因。 使用 REF3140替换器件后、电路板通过测试。 您能否提供有关可能原因的任何见解? 该电压基准用于 ADC。 我们仍在努力获取更多详细信息、可能还有一个原理图。 器件上的标记为 55H Z203。 您能告诉我们生产日期吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    嗯、良好的设计做法是将电压基准"埋入"电路中、并将其封装在适当的屏蔽、滤波和保护中。 那么、电压基准使产品无法通过电流测试是很不可能的...

    无论如何... 与 SOT-23相比、REF5040的封装比 REF3140 SOIC8的封装更大。 因此、REF5040提供了更容易受到攻击的更大表面积、或者换句话说、提供了更容易受到辐射影响的更大环路面积。 REF5040还将更多内部电路路由到封装引脚。 这也增加了 EM 干扰的可互换性。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否给我发送一封电子邮件、以便我可以向您发送原理图和布局以供审核?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我同意 Kais 关于 EMC 问题的评论。 我已通过电子邮件将这一信息发送给 Lenio、以使其离线处理客户信息。

    -Marcoo Z