This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:关于自举电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699704/lm5104-about-bootstrap-capacitor

器件型号:LM5104

您好!

目前、由于难以提供陶瓷电容器、我的客户正在考虑将其替换为电解电容器或导电聚合物电容器。

因此、对于以下器件、
请告诉我它们是否可以用电解电容器替代陶瓷电容器。
感谢您的合作。

用于 LM5104的○Ω 自举电容器:C_BOOT

LM 5104数据表
www.ti.com/.../lm5104.pdf

数据表包含以下说明。
'自举和偏置电容器应采用 X7R 电介质的陶瓷类型。'


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayumi、

    感谢您提出有关 LM5104的问题、我是为该器件提供支持的应用工程师。 数据表显示、自举电容器和 VDD 电容器应为 X7R 或低 ESR 电容器。  可以使用其他类型的电容器、但建议使用 X7R 电容器。 只需确保电容的额定值至少是 VDD 电源电压的两倍。 X7R 电容器具有低 ESR、因此电容器在峰值电流消耗期间不会过热或出现大纹波、从而在施加直流偏置时保持较长的使用寿命并最大限度地降低降额。

    电解电容器有一种干燥和导电性降低的方法、因此考虑更大的 ESR 会产生更多的热量和更短的使用寿命非常重要。 ESR 越大、压降也越大、可能会降至 HB UVLO 以下。 这也会妨碍高侧的栅极驱动器峰值拉电流能力、因为这种较大的 ESR。 由于电解电容器由于电介质的缺陷而具有更大的泄漏电流、因此我们需要考虑如果使用较大的去晶圆来确保驱动器不会达到 UVLO、会产生的影响。 这种额外的泄漏电流实际上会考虑自举提供的总电荷、并且由于自举二极管是内部的、因此会导致更多的栅极驱动器功率损耗。

    希望这对您的问题有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey - San、

    非常感谢您的建议。
    我的客户说、他们会考虑您的答案来选择电容器。

    Mayumi