This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:TPS22958瞬态热响应

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672276/tps22958-tps22958-transient-thermal-response

器件型号:TPS22958

尊敬的 TI:

TAMB (MAX)(°C)= 70
负载开关 TJ (MAX)(°C)= 125
负载开关 RϴJA Ω(°C/W)= 67
PD (MAX)=(TJ (MAX)–TMB (MAX))/ RϴJA (W)= 0.82089W (对于此器件)

我们的设计评估测量值(请参阅附件中的系统5V 高侧 Switch_b6c.png)
打开时间窗口、T = tend - tstRT (ms)= 1.05
以 T (MJ)表示的总能量传输= 1.59
恒定功率脉冲、P = E/T (W)= 1.51

通过 P < PD (MAX)确认的 SOA 不是

为此、您可以分享 TPS22958器件的瞬态热响应曲线(瞬态热阻与时间)。


谢谢
Sathiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 Garph VSW 为 VIN-VOUT、PSW 为 VSW*IOUT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan、

    如果我正在正确读取示波器脉冲、则 VSW 是开关两端的电压(VIN-VOUT)、您将 IOUT 和 VSW 相乘以创建 PSW 曲线。 感谢您在此处进行详细分析、它明确了您所看到的内容。

    虽然我没有该器件的瞬态热响应曲线、但我可以告诉您、从瞬态热角度而言、您的应用不存在任何问题。 在1ms 的上升时间内、该器件甚至能够以浪涌电流的形式处理4A/6A 满负载(具体取决于封装)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathiyan、

    通常、对于我们的负载开关器件、我们不会生成瞬态热响应曲线 (瞬态热阻与时间)。 我们可以做的是验证特定用例、以确保它们可用于器件。 根据您显示的脉冲、我们的团队对您的应用没有任何顾虑。 它完全处于器件的可接受参数范围内。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius