This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940:如何激活1 DEVICE_XREADY (位5):内部芯片故障指示灯。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699796/bq76940-bq76940-how-to-activate-to-1-device_xready-bit-5-internal-chip-fault-indicator

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI:

我叫 Valerio.我有 BQ76940、BMS 管理应用、位于锂离子电池中。

我尝试仿真演示板中的内部芯片故障指示灯、使其与 C2或 C3电容器短路。

我必须模拟 i2c 接收标志中的内部故障:

DEVICE_XREADY (位5):内部芯片故障指示器。 当该位设置为1时、应通过将其清零
主机。 可能会因系统瞬变过大而置位。 该位只能由清零(不置位)
主机。
0 =器件正常。
1 =检测到内部芯片故障、建议主机微控制器在等待后将该位清零
几秒钟。 保持锁存高电平、直到主机清零。  

我不在通信 I2C 中查看该位不会变为1、如何在降级板中将该位设置为1该位 flga?

谢谢

此致

Vale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vale、
    请参阅 e2e.ti.com/.../2568725上其他帖子中的建议
    将 CAP2或 CAP3短接1至2秒应该会产生 XREADY。 在演示板上、这与右侧的测试点很容易实现。 例如、将 CAP3连接到 VC10X。 XREADY 出现后、移除该短整型。
    在演示板上使用电源时、您可以将电源设置为降低电压、例如35V (如果您使用具有15节电池的 bq76940)、然后将电池10输入短接至端子块上的电池15输入。 这将移除顶部电池组的电压、并且它应该具有一个永久性的 XREADY、直到短路被移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI、感谢您的帮助。我尝试在演示板中模拟此位指示器。请选择此帖子并解决。谢谢。此致 Vale