This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5010:10V、100mA 精密基准电压、带 REF5010

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682467/ref5010-10v-100ma-precise-reference-with-ref5010

器件型号:REF5010

您好!

我必须使用 REF5010设计10V@100mA 精密基准。 但 REF5010只能提供10mA 电流。 我已经修改了电流升压的电路。 仿真很好。 此外、还附上了电路图和仿真。 我需要知道的是、REF5010是否可以在电路图(或仿真)中所示的模式下运行。

1)。 电路图

2)。 Tina 中的仿真。

e2e.ti.com/.../REF5010_5F00_100mA.TSC

此致

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也是如此
    在经修改的电路中、REF5010用作分流模式。 数据表仅描述 REF5010是串联基准。 REF5010是否可用作分流模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    这将适用于两种运行模式。

    我们的电压基准电子书重点介绍了并联模式运行。 您可以在此处找到它

    电流升压电路是一种常见拓扑、适用于我们的串联基准。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan