This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:调节电流或电压

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680625/tps7b7701-q1-adjust-current-or-voltage

器件型号:TPS7B7701-Q1
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、团队、

我的客户希望使用 tps7b7701为双线风扇供电、问题是速度控制。 我们可以更改输出电压或限制输出电流、需要与您核实:在运行期间、我们可以更改反馈电阻器还是电流限制电阻器?

您对此类应用还有其他建议吗? 据我所知、下一代信息娱乐处理器的功耗非常高、需要风扇来帮助冷却系统。

谢谢。

东宝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    通过电压稳压器为风扇供电的优势在于您可以实现低噪声性能。 与电压稳压器相比、PWM 控制会增加不良的咔嗒噪声。 即使是开关稳压器(有时带有后置滤波器)也可用于低噪声风扇运行。

    另一方面、使用稳压器时、风扇速度控制范围有点受限、因为您需要最低电压才能使风扇保持运行。 对于极低的风扇速度、PWM 控制更好。

    使用稳压器驱动风扇时的一个好技巧是始终使用标称电压启动风扇、然后将其降低到所需速度。 如果速度不会降低太多、这种方法效果会非常好。

    另一个问题是启动风扇时的浪涌电流。 浪涌电流可能比标称电流高两到三倍。 当使用电流限制过紧的线性稳压器时、这可能会很麻烦。 在这方面、开关稳压器显然更好。

    使用线性稳压器进行速度控制可以很好地工作。 过去、我用 LM317做过很多次这种情况、我在该器件中使用 NPN 晶体管在编程电阻器之间进行切换。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    您能否提供有关客户计划使用 TPS7b7701驱动的双线风扇的更多技术细节?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    双线风扇:

    输入电压:7-10V、输出电流=200mA。  

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    正如 Kai 建议的那样、您可以通过不同的方法来控制风扇速度。 对于您的应用、您是否计划使用 PWM 来控制风扇? 如果是这种情况、您计划控制输出的频率是多少? 您能否提供有关风扇的更多详细信息?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jason、Kai

    感谢大家的评论。
    客户更喜欢使用稳压器来控制风扇的转速、因为这是一种安静而可靠的设计。 风扇的速度基本上与电压成比例、电压由 PWM 控制。 我们有分立式解决方案来实现此功能、但尺寸太大。 因此、我们想尝试 TPS7B7701-Q1、这是了解如何调整占空比的输出电压的一种差异。

    此致、
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donnao、

    您可以使用此处所示的方法:

    www.edn.com/.../Control-an-LM317T-with-a-PWM-signal

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    发布的 One Kai 肯定是将稳压器与 PWM 搭配使用的一种方法。 我向您发送了一个朋友请求、如果您想分享您当前的一些设计、我们可以通过私人消息系统进行通信。 我想了解您当前的方法、看看我们是否可以改进。

    此致、
    Jason Song