This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压升压占空比和 SLVA535a

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697876/buck-boost-duty-cycles-and-slva535a

在标题为"降压/升压转换器的设计计算"的报告的第2页上、有一个降压转换器占空比的公式(1)。 公式中的分子中有一个效率图(n)、告诉我、随着效率的降低、占空比也会降低。  但是、似乎随着效率的下降、占空比必须增加才能仍然达到所需的输出电压。 那么效率不属于分母? 我缺少什么?

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheldon、您好!

    您绝对正确、效率值应位于分母中。 我们需要更新 SLVA535应用手册。 请原谅失败。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会看到两次相同的问题、因为我后来进入了477B 和
    我们使用了那里提供的反馈链接。 535A 似乎没有。

    感谢您的更新。
    谢尔登