This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:LED 一直亮起

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672243/bq78350-r1-leds-permanently-lit

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

我正在开发自己的 PCB。 我为每个 LED 使用了电阻器、而不是像在 EVM 板上那样使用一个晶体管。
它们现在一直处于闪电状态、但如果我发送 LED 齿形命令、它们的光会更亮一点。

一个 LED 连接到 VC10 (24V)和一个电阻器(8450R)。 该电阻器连接到 bq78350-R1的一个 LED 引脚。


原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    bq78350 LED 输出的绝对最大电压为6V、建议不要超过标称值为2.5V 的 VCC。 LED 和串联电阻可能会上拉 LED 输出、这些输出将电流泄漏到 GND 或 VCC、从而导致 LED 亮起。 当 LED 输出打开时、它们将灌入3mA 电流、如果这使 LED 更亮、则关闭时的泄漏电流必须更低。 您将需要为 LED 的 VCC 和 VCC+ VF 之间的某个位置提供电源、3V 至3.3V 范围内的电压可能很好。 bq769x0中的 REGOUT 可能无法在闪存更新期间为监测计和 LED 提供足够的电流、如果两者同时打开、则 EVM 上的晶体管是一种简单的低器件数方法。