This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:OV 和 UV 迟滞精度

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672092/bq77905-ov-and-uv-hysteresis-accuracy

器件型号:BQ77905

UV 和 OV 迟滞的精度(范围)是多少?

数据表仅提及  BQ7790512的 OV 迟滞为100mV、UV 迟滞为400mV。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    bq77905数据表显示了表2中突出显示的各种保护的基本阈值。 阈值的精度在电气特性表第7.5节中、请查看"保护精度"部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    因此、OV 和 UV 在整个温度范围内的迟滞精度也是-40mV 至+40mV?
    或者换句话说、OV 迟滞是60mV 至140mV、UV 迟滞是360mV 至440mV?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    数据表未列出迟滞的精度。 我认为悲观的做法是、跳闸和恢复就好像是独立的热分流器、最大误差将是阈值误差的两倍、或在整个温度范围内+/- 80mV。 这是100mV 迟滞的大部分。 这2个器件可能具有相关性、因此它们不应太大、但数据表并未明确说明这一点。