This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于 PGOOD 比较器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682558/tps25942a-about-pgood-comparator

器件型号:TPS25942A

您好!

客户正在考虑使用 TPS25942A 进行热插拔。
客户 TPS25942A 的使用条件为:

0:主机(Vin)<从机(Vout)条件
1:将主侧设置为二极管模式
2:1之后、打开从器件侧

我对这种用法有两个问题。

Q1:主侧 PGTH 随从侧的电源电压升高时,
       主器件侧的 PGOOD 是否正常工作?
       (当 TPS25942A 用于二极管模式时、PGOOD 比较器是否在 PGTH 电压下工作?)

Q2:在此使用模式中,主器件侧处于 Vin < Vout 状态。
       这种情况是否有问题?
       是否有反向电压保护电路?

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    您能否分享应用用例和终端设备详细信息?

    A1)是、当器件被启用并且 PGTH 引脚上的电压高于0.99V 时、PGOOD 变为有效。
    即使在二极管模式下、PGOOD 也能正常工作。

    A2) 238mA (典型值)的反向电流应从 Vout 流向 Vin、以建立反向电压切断以提供保护。 有关更多信息、请参阅数据表中的"9.3.5反向电流保护"部分。

    如果您有任何后续问题、请返回。

    此致、
    Rakesh