This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:LiFePO4电量监测计12V 和48V

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672042/bq34z100-g1-lifepo4-gauge-12v-and-48v

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好,先生  

我们希望在主板(系统侧)上使用 LiFePO4测量仪表

我们有两个适用于48V 和12V 的电池规格  

我想知道哪种 TI 解决方案可以支持  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    bq34z100-G1电量监测计支持 LiFePO4电池、适用于3V ~ 65V 电池组。

    此致、
    伯利恒