This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:断电和故障处理指南

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682556/ucd90160-power-down-and-fault-handling-guide

器件型号:UCD90160

您好!

在我们的设计中、有5个电源轨连接到 UCD90160。 所需的上电排序为电源轨1 ->电源轨2 ->电源轨3 ->电源轨4 ->电源轨5。

Fusion Digital Power Designer 中创建.XML 文件时、我们指定了依赖项序列、如下所示:

电源轨2序列与依赖项相关:电源轨1

电源轨3序列取决于电源轨2

电源轨4序列取决于电源轨3

电源轨5序列与依赖项相关:电源轨4

问题1:理想情况下、断电顺序应为 电源轨1 <-电源轨2 <-电源轨3 <-电源轨4 <-电源轨5。 也就是说、以下内容是否正确?

电源轨4序列关闭相关性:电源轨5

电源轨3序列关闭相关性:电源轨4

电源轨2序列关闭相关性:电源轨3

电源轨1序列断开相关性:电源轨2

问题2:如何配置"故障关断从站列表"? 例如、如果电源轨3由于故障而关闭、应关闭哪些电源轨、并相应地将哪些电源轨列入电源轨3的列表? 发生此类故障时、是否会触发上电或断电序列?

问题3:当我关闭电路板时、此 IC 的电源也会下降。 在这种情况下、断电序列将如何有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一。 是的、正确

    2。  这要由系统重新要求决定。 如果电源轨3发生故障并关闭、您希望关闭哪个电源轨? 这是要实现的设置。

    3号。  应为 UCD 提供足够的时间来按顺序为电源轨断电、否则电源轨将不会按所需的顺序关闭。

    此致

    Yihe