This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:更改输出问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682430/lm2576-changing-output-problem

器件型号:LM2576

你(们)好

IC 中的 LM2576T-adj、当输出电流负载超过2A 时、在更改反馈电阻器时电压无法更改。
我们希望通过8V 至11.2V 的电压范围使用 LM2576-adj 的输出、
当输出电流约为1.5A 时、根据需要执行电压变量控制、
如果电流负载大于2A、则存在无法执行电压变量控制的问题。

-输入电压:13V
输出电压:11.2V
输出电流:2.3a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是拖放问题。

    尝试将输入电压增加到15V 左右、看看是否是

    问题消失了。

    此外、检查设计是否振荡。