This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:FTA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698839/lmr14020-fta

器件型号:LMR14020

您好!

我的客户涉及 LMR14020的 FTA。

您能告诉我低于?的原因不能正常工作吗

・热关断

・μ A 过流保护

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我对您的问题是什么感到困惑。  为什么 IC 会发生热分流或过流、 或者热关断的行为是什么?

    此致、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kuramochi

    您是指该函数不起作用的情况是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    是的、你是对的。
    如果 OCP 和热性能不起作用、我们想知道可能的原因。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    即使电流峰值高于最大电流限制、控制电路也无法在 TON-MIN 时间内关闭高侧开关、这意味着 OCP 熔断在这种情况下不起作用。 只要器件处于活动状态、热保护就始终有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy–San:

    我还有一个问题。
    当通过运行热关断而升高温度时、OCP 是否可能无法正常工作?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    由于 LMR14020运行在峰值电流控制模式下、开关电流受到 cycel 的限制、当结温升高时、高侧电流限值会降低、以获得更好的可靠性。 因此、在 热关断之前、OCP 功能会在芯片处于活动状态时保持运行状态。