This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:V7V 引脚上无电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682680/tps65261-no-voltage-at-v7v-pin

器件型号:TPS65261

您好!

我正在启动电路板、但无法为 TPS65261加电。 我注意到的一个问题是、V7V 引脚永远不会输出任何高于~10mV 的电压。 从数据表中可以看出、V7V 应该跟踪6.3V 的输入电压(减去压降)、但我在 V7V 引脚上看不到任何东西。 当 VIN = 6V 时、总电流消耗为7uA、仅将芯片焊接到电路板上。

下面是我的实现方案的一些详细信息:

VIN = 7.5V (尽管我尝试过4.5V 至12V 范围内的任何值)
EN1、EN2、EN3、MODE 全部连接到 V7V。
VDIV R1 = 36.5k、R2 = 11.3k

有什么关于这种情况的想法吗?

谢谢、
Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我想我明白原因。 使能引脚需要为高电平才能使器件启动、但我将它们连接到 V7V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使 MODE 引脚保持悬空、从而解决问题。

    实际上、将 EN1、EN2、EN3或 MODE 引脚中的任何一个保持悬空可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢! 我切断了一条迹线、我们现在开始运行了。

    Eric