This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710是否具有 OVP 保护?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681636/lmz31710-does-the-lmz31710-have-ovp-protection

器件型号:LMZ31710

LMZ31710是否具有 OVP 保护?
数据表中未指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMZ31710具有输出过压保护。 下面是 LMZ31710中使用的内部转换器 IC 的说明:

    输出过压保护(OVP)

    该器件整合了输出过压保护(OVP)电路、可更大限度地减少输出电压过冲。 原因

    例如、当负载电流从高值突然降低到低值时、输出电压响应

    可能超过 OVP 跳闸阈值、尤其是输出电压总线上的电容值相对较低时。

    OVP 特性通过将 VSENSE 引脚电压与 OVP 阈值进行比较来最大限度地减少过冲。 如果

    VSENSE 引脚电压大于 OVP 阈值高侧 MOSFET 关闭、低侧

    MOSFET 会导通、直到 OV 放电。 VSENSE 电压降至低于 OVP 时

    阈值时、允许高侧 MOSFET 在下一个时钟周期开启。

    在 OVP 事件期间、低侧反向电流限制仍然适用、并且器件不允许电流流动

    PH 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 J Arrigo:

    早上好。

    感谢您的回复、但是否有其他技术文档对此进行了解释? LMZ317xxx 系列数据表中没有相关说明。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请直接通过 jarrigo@ti.com 联系、我可以帮助您获取所需的信息。