This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331

Guru**** 2812365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699872/tps54331-tps54331

器件型号:TPS54331

您好!

我已使用 TPS54331从4-5V 输入获取3.3V/0.1A 电流。 我在设计中使用了迟滞、使得 V START 为4V、V STOP 为3.8V。它在5V、4.5V 时提供3.3V 的输出。 我在下面提到过这种情况

1)当负载电流为10mA 时

我能够在4.1V 时获得3.3V 电压。当输入为3.8V 时、它停止提供3.3V 电压;当我增加到4.1V 时、它提供3.3V 电压。 在这种情况下、我的所有要求都得到满足、迟滞也得到满足

现在有问题的情形

2) 2)当负载电流为80-100mA 时

在5V 时、输入输出为3.3V

输入电压为4.3V 时、输出为3.3V

输入电压为3.9V 时、输出为0V

但是、当我 将输入电压从3.9V 增加到4.1V 时、我无法在4.1V 时获得3.3V 输出、而是在5V 时获得3.3V 输出。这里的迟滞不满足。

根据设计、我必须在4.1V 至4.2V 的电压下获得3.3V 电压。 如何解决此问题? 加载条件是否导致了这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将研究这个问题 、并在星期一向您提供反馈。

    此外、请上传您的原理图进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jason Wang (MCP)"]

    你(们)好

    我将研究这个问题 、并在星期一向您提供反馈。

    此外、请上传您的原理图进行检查。

    [/报价]

    我有与 C40并联的33 Ω 焊接负载电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压为4.3V 时、请使用3.3Vout100mA 测试接近引脚2的输入电压?  我认为 实际测试电压小于4.3V。 因此、当 Vin 降至3.9V 时、引脚2的实际电压低于3.9V、低于  因触发 EN 阈值而导致 IC 关断的实际电压。 请捐助蓝色确认。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根本原因是当 Vin=3.8V 且轻负载或无负载时触发启动 UVLO。 您可以通过在输入端或输出端添加一个额外的肖特基二极管到 BOOT 引脚并在输出端添加一个虚拟负载电阻器来避免启动 UVLO 问题、小于1.1k Ω 是可以的。 根据我过去的测试结果、工作输入电压可能会低至3.6V。 请参阅以下内容。