This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BQ27621-G1:读取精度有问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ27426, BQ27621-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671393/bq27621-g1-bq27621-g1-issue-in-reading-accuracy

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ27426

您好!

我们目前使用 的是 BQ27621-G1 电量监测计 、适用于具有 bq25100电池充电器 IC 的低功耗应用。 电池电流为100mAh、正常工作模式平均电流为~12mA、睡眠模式电流为~0.6mA。 电量监测计根据技术参考手册配置为低容量。

我们已使用标准命令配置读取以下值:

  • 电压= 4184
  • NominalAvailableCapacity = 146
  • 完全可用能力= 148
  • 剩余容量= 146
  • FullChargeCapacity = 148
  • EffectiveCurrent = 00
  • StateOfCharge = 99
  • 重新增益电容未滤波= 146
  • RemainingCapacityFilato= 146
  • FullChargeCapacityUnfiltere = 148
  • FullChargeCapacityFiled= 148
  • StateOfChargeUnfiltered = 99


我们有以下问题

  1. 在以上读数中、我们观察到状态电荷为99%、正常可用容量为146mHA、电池容量为100mAH。 您能帮助我解决这个问题吗?如何根据电池容量获得准确的值?  行为是否正确?
  2. 当我将充电器插入电路板时、BQ27621显示100%的电池电量并拔下充电器、 然后,我将设备置于放电状态,并在8到9小时后获得50%的电池 SOC 值,然后电池值开始下降约53% ,在这之后,分钟到2分钟显示电池容量为0%,系统进入关断模式。 SOC 读取或配置燃油表时会出现什么问题? 可以帮助我解决此问题吗?

期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    您是否查看了设备的快速入门指南?
    www.ti.com/.../sluuap5a.pdf

    我担心您的电池容量真的很小、电量监测计无法处理、您可能需要采用以下应用手册中所述的调节方法:
    www.ti.com/.../slua792
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我们已经查看了快速入门指南并更新了指南中提到的以下参数。

    1. 切换最小功率=启用
    2. 设计容量= 100mA
    3. Design Energy = 370mW
    4. 终止电压= 2.8V
    5. Taper Rate =默认值

    让我知道我们需要配置的任何其他参数。

    您已经共享了基于分流器的监控 IC bq27426的调节方法应用手册、但我们使用了基于电压的监控 IC BQ27621-G1。 所以、如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢。

    此致、

    Alpesh Mandani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    尝试扩展设计容量和能源、看看这是否有用
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的建议。

    让我来处理缩放以及我们需要配置哪个寄存器。

    因为我们还面临 SOC 读取问题、我们需要在3.0V 时配置 SOC 值0%、在4.2V 时配置100%。 哪一个寄存器对我们有所帮助?

    谢谢。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    请查看技术参考手册的主要充电终止部分。 其中包含解决您的问题的重要信息

    为了使监测计按您的需要工作、您需要将 v at chg 项设置为您的充电电压。
    然后、您需要设置监测计报告0时的终止电压。 您需要正确设置器件快速入门指南中所述的参数、例如锥形套、设计容量等

    谢谢
    Onyx