This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:LM3880断电序列

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700215/lm3880-lm3880-power-off-sequence

器件型号:LM3880

大家好、

您能不能告诉我 IC 运行时关闭电源的操作。

在下图中、当 VCC 缓慢设置为0V 时、标志会移动什么类型的运动?

首先、标志3被关闭、然后标志2被关闭、最后、标志1被关闭?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 LM3880失去 VCC 时、FLAGx 将不再由 LM3880驱动、电压将由外部电路确定。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。