请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3880 大家好、
您能不能告诉我 IC 运行时关闭电源的操作。
在下图中、当 VCC 缓慢设置为0V 时、标志会移动什么类型的运动?
首先、标志3被关闭、然后标志2被关闭、最后、标志1被关闭?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.