This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:禁用 DSG 和 CHG、LED 持续切换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682624/bq78350-dsg-and-chg-disabled-led-keeps-toggling

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我在使用 BQ78350芯 片时遇到困难、它不允许启用 DSG 和 CHG、当我设置 LED 位上的 LED_EN 位时、它会一直打开和关闭。 我有另一个类似的设置、其中所有设置都可以正常工作、唯一的区别(DSG 和 CHG 位除外)是 BQ78350中的"有缺陷"值为0x0101、而在工作的值为0x0701。

这是特殊行为吗? 如何 使能 DSG 和 CHG 位?

下面是 bqStudio 中功能 BQ78350的图像:

而不能正常工作的则是 DSG 和 CHG 位关闭:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、努尔加克、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、努尔加克、

    这2个监测计是否具有相同的配置? 它看起来不是这样、因为有一个看起来有4个周期、最大误差为3、表示您至少有一个 Qmax 更新。 您是否尝试过未闭合 FET 的监测计复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在两个监测计上加载了完全相同的固件和配置、并尝试多次复位、遗憾的是、到目前为止没有任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试了刷新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我多次刷新、只是尝试一下。 在对这些位进行重新刷新后、加载自定义配置没有任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但是在重新刷新之后、您需要发送命令0x22以启用 FET。 否则、它将保持打开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也这么做了、这就是另一个电量监测计工作的原因。 我通常按下"FET_EN"按钮、并看到 XCHG 和 XDSG 被关闭、而 FET_EN 被打开。 在功能监测计上、DSG 和 CHG 连同 FET_EN 位一起设置为1、但在有缺陷的监测计上、它们仍然为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能在日志记录间隔为1的情况下附加您的配置文件以及 SBS 寄存器的简短日志。 此外、如果您不介意、请在刷写后导出 srec 并附加它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对监测计进行了重新编程、加载了配置文件、点击了 FET_EN 按钮、然后读出 srec。 我附加了请求的文件和 SBS 寄存器日志。

    e2e.ti.com/.../sbs_5F00_registers.log.txt

    e2e.ti.com/.../srec_5F00_exported.srec.txt

    e2e.ti.com/.../bms_5F00_config.csv.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们将对其进行审核并返回给您。