This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:充电电流低于数据表中指定的值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003, TIDA-00668, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672245/bq51050b-charging-current-lower-than-specified-in-datasheet

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003TIDA-00318

您好!

我们计划将 BQ51050B 用作医疗设备的无线充电器。 我们打算以60mA 的最大 Ibulk 为电池充电、但数据表提到最小 Ibulk 为500mA。 由于这将用于大规模生产的医疗设备中、我们需要证明一切都是根据数据表中规定的预期用途正常工作的。 我知道可以通过设置正确的电阻器值将 Ibulk 设置为60mA、但这不符合数据表。 TI 是否可以正式声明/声明 BQ51050B 能够在较低的充电电流下工作、或者我是否应该查看其他解决方案、例如 结合 了 bq51003和 bq25100的 TIDA-00668? 我希望这可以避免、因为设计的尺寸限制非常严格、我们希望节省 bq25100所需的空间。

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    最佳解决方案是 TI 参考设计 TIDA-00318 bq51003和 bq25100。 25100器件可控制充电电流并在低电流下实现精确端接。
    bq5105X 在低电荷和终端条件下的精度可能不符合您的要求。