This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699786/tps65400-q1-questions

器件型号:TPS65400-Q1

请告知我们建议自举电容值或如何决定 t 值。

有关数据表 P23的图17。 我们在图17中找不到 CFF。 C1是指 CFF 吗?

请告知我们引脚状态。

 当 ENx 为低阻抗或高阻抗时、请告知我们 SSX/PGx 引脚和 PGOOD 引脚状态。

 低? 高阻抗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    Cbst 为 高侧 MOSFET 开关提供电流、由高侧 MOSFET 栅极电容决定、为了确保高侧 MOSFET 在开关期间的电阻恒定、Cbst 应为 >=0.1uF、TI 建议 Cbst=0.1uF。

    2.是的、您答对了、C1是 CFF。

    ENx 是输入引脚、它是高阻抗。

    当 SSX/PGx 用作软启动功能时、它为高阻抗。

    当 SSX/PGx 用作电源正常功能时、与 PGOOD 引脚相同、 它们 是开漏配置 和 高阻抗。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新

    感谢你的答复。

    关于问题3,我的解释是不够的。

    请填写随附的 file.e2e.ti.com/.../pin_5F00_status.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    很抱歉、 我误解了您的问题。

    对于 Q3、请参阅下面的屏幕截图。