This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19535KTT:TIDA-00281参考

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, CSD19536KTT, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672152/csd19535ktt-tida-00281-reference

器件型号:CSD19535KTT
主题中讨论的其他器件:TIDA-00281CSD19536KTT

尊敬的团队:

我想使用您的 TIDA-00281 概念来驱动3kW、48V BLDC 应用。
如果我们连接 并联 Q2和 Q10 (6个数字) CSD19536KTT 组件  

还有3个 CSD19535KTT 的驱动器电路 Q4和 Q5并联电路可以工作吗?

或者、我想与您一起查看我的完整电路、请分享问题工程师联系详细信息。

此致

Rajesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    我需要将其重新分配给负责 TIDA 设计的团队、他们最好能够回答这一问题。

    Chris。。