This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:在选择.bqz 文件时混淆 bqStudio

Guru**** 2573985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671969/bq27411-g1-an-confusion-of-bqstudio-when-choosing-the-bqz-file

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我已经使用 bq27411G1A 设计了一个电路板。

当我打开 bqStudio 时、我首先选择监测计作为器件类型、然后按下一步。

但下一步让我感到困惑。 我有两种选择:

0421_1_08_80-bq27411G1A.bqz 和0421_1_09_80-bq27411G1A.bqz。

当我选择  0421_1_09_80-bq27411G1A.bqz 并 打开  数据存储 器标签, 我通知  存在   一个参数,Configuration.Data.Design Voltage。  但       没有名为 Design 的参数

    数据表中的电压进行比较。   

当我选择  0421_1_08_80-bq27411G1A.bqz 并 打开  数据存储 器标签, 我通知    没有 参数,Configuration.Data.Design Voltage。  但  软件会显示  器件 版本   

bq27411G1A  0421_1_09_80  地址:0xAA..   这  让我很困惑。   

    我应该 选择哪个.bqz 文件?  

     bq27411G1A 的正确版本是什么?    

         数据 存储器的配置类别中是否有一个名为 Design Voltage 的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiyue、
    应自动检测监测计。 您需要知道您购买的器件的版本。 两个板之间的区别是化学 ID。 Bqstudio 应自动检测监测计并启动。 确保已从 TI.com 安装最新的 bqStudio 版本
    谢谢
    Onyx