This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863-Q1 SEPIC 模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682105/lp8863-q1-lp8863-q1-sepic-mode

器件型号:LP8863-Q1

您好!

客户对  LP8863 -Q1有疑问。

以下说明位于数据表的第73页。

===========================

9.2.3 SEPIC 模式应用
当 LED 灯串电压可以高于和低于输入电压电平时、请使用 SEPIC 配置。 功能
模式下、SW 引脚检测到一个等于输入和输出电压之和的最大电压、这是一个注意事项
选择组件时。 这一事实将最大输出电压限制为24V。外部频率可以是
用于通过 BST_SYNC 引脚同步升压或 SEPIC 开关频率。

 ===========================

Q1 μ A)

这里的 SW 引脚是指 LED 0到 LED 5引脚吗?

)μ A

尽管它指出最大输出电压限制为24V、但输入电压为12V 时、您能否使用高达36V 的电压?

问题3)

有关详细信息、是否适合与 LP8663-Q1搭配使用?

输入电压:4.5V ~ 37V (包括负载突降和启动)/12V 工作电压

输出电压:27V ~ 36V (9串)×6P  

输出电流:120mA

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San、您好!

    请查看下面的答案以了解您的问题。

    Q1 μ A)

    这里的 SW 引脚是指 LED 0到 LED 5引脚吗?

    -不,它是 SEPIC 模式的开关节点。 此 SW 节点的电压可以是 Vin + Vout、因此 SEPIC 组件的最大额定电压应考虑这一点

    )μ A

    尽管它指出最大输出电压限制为24V、但输入电压为12V 时、您能否使用高达36V 的电压?

    -是的、如果 Vin 电平更高、SW 节点上的电压在给定最大 Vout 时也会更高

    问题3)

    有关详细信息、是否适合与 LP8663-Q1搭配使用?

    输入电压:4.5V ~ 37V (包括负载突降和启动)/12V 工作电压

    输出电压:27V ~ 36V (9串)×6P  

    输出电流:120mA

    -是的、LP8863本身不会看到这个高电压(最大输入电压+最大输出电压)、所以它应该很好、但是诸如 SW FET、耦合电容器、二极管等外部组件将需要是这个高电压额定值。

    并且高负载电流下的典型转换比为~5、因此正常 Vin 条件(CR = 36/12 = 3) 将正常、但是最小 Vin 条件(CR = 36/4.5 = 8)  可能会在启动期间暂时导致 OCP 条件。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sung-San

    感谢您的快速回复。

    我明白了,所以我会在提出 SEPIC 电路的同时注意电流限制。

    另一个问题是、SEPIC 电路的输出电压受到限制、而数据表 P8中的输出电压为6 ~ 24V。

    原因是什么?

    这是由于外围器件的限制吗? 示例  RFBTOP = 560 μ kΩ、RFBBOT = 170 μ kΩ……

    它是否会影响保护功能?

    此致、

    中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San、您好!

    由于 SW 节点的转换比高 、SEPIC 模式的效率低于仅升压模式、因此在与升压模式相同的输出电压条件下、开关占空比将受到更大的限制。 因此、 我们将 FB 分压电阻器设置 为 将最大 Vout 限制在低于升压模式、以使升压 SW 保持过高的转换比。 理论上、您可以通过调整 FB 电阻器值来进一步增大或减小 Vout 电平、但我们不建议在规格范围之外使用该类型。  

    通过选择具有足够高额定电压的 SEPIC (或升压)组件可实现保护。 LP8863本身可支持高达48V 的高电压。

    希望这对您有所帮助、