This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:VIN-DPM

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682364/bq24075t-vin-dpm

器件型号:BQ24075T

你(们)好,先生  

我知道吗  

1. BQ24075T 的 VIN-DPM 值是多少

2.如果 EN2=1和 EN1=0 (由 ILIM 至 VSS 的外部电阻器设定),将减少多少输入电流?  

在数据表中,仅显示 USB500,是否有任何应用手册?

谢谢  

www.ti.com/.../bq24075t.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    " BQ24075T 的 VIN-DPM 值是什么"--请参阅规格表第7页的 VIN-Low 部分,4.5V 典型值。

    '如果 EN2=1和 EN1=0 (由 ILIM 至 VSS 的外部电阻器设定)、将减少多少输入电流? "-请参阅规格表第9页的"I-IN-Max"、475mA 典型值

    "在数据表中,仅显示 USB500例如,是否有任何应用手册?" --此设备上无。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill  

    问题1:好的

    Q2: “如果 EN2=1和 EN1=0 (由 ILIM 至 VSS 的外部电阻器设置),将减少多少输入电流?  

    我认为最大输入电流为 Kilim/Rilim、而不是475mA

    我的问题是  

    1.如果输入电压降至4.5V,BQ24075T 将执行 Vin-DPM 并降低输入电流,它是否正确?  

    2.如果我将输入电流设置为1.2A,输入电压降至4.5V,我如何知道输入电流将减少多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    1.如果输入电压降至4.5V,BQ24075T 将执行 Vin-DPM 并降低输入电流,它是否正确? 是的

    2.如果我将输入电流设置为1.2A,输入电压降至4.5V,我如何知道输入电流将减少多少? 电流将降低,使 Vin 保持在4.5V 以上。 很难预测输入电流会降低到多少、这取决于适配器的容量和输入电流路径的电阻。