This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:1A 输出

Guru**** 1704520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733, MC34063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670907/lm2733-1a-output

主题中讨论的其他器件:LM2733MC34063A

是的、我正在设计一个用于我的文凭学位上的3个功率 LED 系列的电源

VIN 可以是12V

输出电压为10V 至30V、电流为1A

我需要知道我是否使用 LM2733、因为我从典型特性图中看不到在30V 电压下提供1A 输出电流。

我希望易于实施、只需很少的外部器件、而且学生应用的成本也很低...

感谢大家的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irimia Mihai Adrian
    您不能使用 LM2733、因为它的开关电流为1A。
    谢谢
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我理解!! 感谢您的回答。。

    您能不能为此工作推荐另一个 IC ...我正在查看 MC34063A ...是否适合此工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irimia

    您的工作条件是

    VIN 可以是12V

    输出电压为10V 至30V、电流为1A

    您想更改输出电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的...输出电压可以互换、但不一定