This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1451A:TL1451A 的误差放大器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1451A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700308/tl1451a-the-error-amplifier-of-tl1451a

器件型号:TL1451A

 主席先生:

    我对 TL1451A 的误差放大器有两个问题

1、在数据表中、我找不到输入失调电压与温度曲线。 您可以为我提供曲线、如果您有的话。

2、 在数据表中、共模输入电压范围为1.05V 至1.45v 最小值、  最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.数据不可用。 使用+/-6mV 作为最坏情况。
    2.最大额定值表中指定的最大电压为20V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao:
    如果您有输入失调电压与温度曲线?