This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于无输出调节的隔离式12 VDC 至18V 直流5W 的最便宜解决方案

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672201/cheapest-solution-for-isolated-12-vdc-to-18v-dc-5w-without-output-regulation

主题中讨论的其他器件:PMP30227

你(们)好。

´m 稳压器设计的新功能。

现在、我需要一种最便宜的解决方案、用于无需输出调节的隔离式12 VDC 至18V DC 5W。

输入可以是10-14V DC、标称值为12V DC。 输出应为14-20V 直流电压、并不重要。 我需要的功率约为5W

我不需要光学 fb、纹波也不重要。

18V DC 连接到一个开关电源。 我需要隔离。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您关注 TI。 我认为 Flybuck 转换器非常适合您的要求。 高级概念是采用同步降压转换器并在电感器上添加耦合绕组以获得隔离式输出。 查看 PMP30227:www.ti.com/.../PMP30227

    此致、
    本·洛夫